This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:-SP、/EM 和商业裸片等效

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4001-SP, CDCLVP111-SP, LMK04832-SP, LMX2615-SP, TPS50601A-SP, TPS7A4501-SP, TPS7H1101A-SP, TPS7H3301-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330778/tps7a4501-sp--sp-em-and-commercial-die-equivalency

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111-SPLMK04832-SPLMX2615-SPTPS50601A-SPTPS7H1101A-SPTPS7H3301-SP、TPS7H4001-SP

您好!

对于 TI 的许多耐辐射产品、您还提供了用于原型设计的/EM 版本。 在某些情况下、这些器件的额定温度仅为25摄氏度。 我们试图收集背景信息、以帮助我们判断如何使用这些器件。

我们有一组与血统相关的关键问题:

  • 在下面列出的所有情况下、/EM 产品是否与产品的飞行版本使用相同的裸片? 那么、唯一的区别是每个人看到的筛选和测试?
    • 如果是、是/EM 裸片明确拒绝、但在更高的温度下失败、还是只是未筛选?
  • 在下面列出的任何情况下、/EM 产品是否与商用等效器件使用相同的裸片? 或者这些都是为耐辐射器件定制的定制裸片?

以下是我们正在使用并感兴趣的器件:

  • CDCLVP111-SP
  • LMK04832-SP
  • LMX2615-SP
  • TPS50601A-SP
  • TPS7A4501-SP
  • TPS7H1101A-SP
  • TPS7H3301-SP
  • TPS7H4001-SP

谢谢。

阿扎德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    本文档针对您对 我们器件的/EM 和 QMLV 选项间差异的疑问。 我们的航天级器件没有商业同等产品、因此我们发布了/EM 选项来为原型设计提供更便宜的选择。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们