您好、
客户发现、这些寄存器会在进入然后退出 SLEEP 模式后被清除并成为默认设置。 不能确定何时发生 POR 导致他们在退出睡眠模式后读取[ITPOR]。
e2e.ti.com/.../bq27426_5F0032906551_shipping-mode_4D528C5FC78C9965EE5D70755F00_240227.pdf
我们发现 Vdd 会在进入睡眠模式时下降、但对于 BAT 则不会。 在 Vdd 上再添加10uF 后、重置问题得以解决。

TRM 提到 POR 条件为 REGIN > VREGIN、但我没有看到 BQ27426具有 REGIN。
Q1:BQ27426的 POR 条件是什么?
Q2:当电量监测计进入睡眠模式时、是否预计 Vdd 会下降?
谢谢。
阿兰