This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:寄存器复位

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329432/bq27426-registers-reset

器件型号:BQ27426

您好、

客户发现、这些寄存器会在进入然后退出 SLEEP 模式后被清除并成为默认设置。 不能确定何时发生 POR 导致他们在退出睡眠模式后读取[ITPOR]。   

e2e.ti.com/.../bq27426_5F0032906551_shipping-mode_4D528C5FC78C9965EE5D70755F00_240227.pdf

我们发现 Vdd 会在进入睡眠模式时下降、但对于 BAT 则不会。  在 Vdd 上再添加10uF 后、重置问题得以解决。   

TRM 提到 POR 条件为 REGIN > VREGIN、但我没有看到 BQ27426具有 REGIN。  

  

Q1:BQ27426的 POR 条件是什么?

Q2:当电量监测计进入睡眠模式时、是否预计 Vdd 会下降?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在睡眠期间、bq27426依靠 VDD 上的电容器。 在1.8V 和过温条件下、电容必须为2.2uF。 很多标称2.2uF 的电容器已降额(采用0201封装的典型2.2uF 电容器在1.8V 的温度下可能具有大约1uF 的有效电容)、并且无法正常工作。

    监测计将复位(POR)、如果 VDD 上的电压降至约1.65V 以下(这因器件而异)、因此如果 VDD 电容太小(例如降额至1uF)、VDD 上的电压在睡眠期间将降至该阈值以下、这将重置监测计。

    您将在睡眠期间在 VDD 上看到锯齿波形(正常行为)。 该波形的谷值不得低于约1.65V、具体取决于 VDD 上电容的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    我们发现、如果在电量监测计处于睡眠模式期间 I2C 总线 CLK、DAT 从逻辑高电平到低电平、集成的 LDO VDD 将深度下降、然后电量监测计复位。 但在电量监测计处于睡眠模式期间、如果 I2C 总线始终保持低电平、电量监测计不会复位、您能对此进行进一步解释吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保除了2.2uF 电容器和连接到 BIN 的1.8M Ω 电阻器都没有连接到 VDD。 例如、您不能将其用作 I2C 的上拉轨(如果您可以解释为什么您看到 VDD 大量下降)。