Other Parts Discussed in Thread: BQ24070EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070EVM Garrett、您好、
在数据表的第8.3.5段中、它指出:
如果短路消失、最小系统负载仍然过大[R<(VBAT-200mV)/ 10 mA ]、短路
保护可能会暂时失效。 可以禁用电池短路保护(建议
仅在短时间内)如果 DPPM 引脚上的电压低于1V。将此引脚脉冲至1V 以下几个时间
应该足以恢复。
当我使 EVM 板处于短路状态-消耗10mA 时-如果我移除负载并暂时将 TP1 (DPPM 引脚)接地、它会保持10mA 状态-不会启动。
这是在 DPPM 引脚上覆盖的方法还是操作有问题?
谢谢!此致!
杰瑞