This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070EVM:是否通过对 DPPM 引脚施加脉冲来覆盖短路保护?

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328539/bq24070evm-overriding-the-short-circuit-protection-by-pulsing-the-dppm-pin

器件型号:BQ24070EVM

Garrett、您好、

 在数据表的第8.3.5段中、它指出:
如果短路消失、最小系统负载仍然过大[R<(VBAT-200mV)/ 10 mA ]、短路
保护可能会暂时失效。 可以禁用电池短路保护(建议
仅在短时间内)如果 DPPM 引脚上的电压低于1V。将此引脚脉冲至1V 以下几个时间
应该足以恢复。

当我使 EVM 板处于短路状态-消耗10mA 时-如果我移除负载并暂时将 TP1 (DPPM 引脚)接地、它会保持10mA 状态-不会启动。

这是在 DPPM 引脚上覆盖的方法还是操作有问题?

谢谢!此致!
杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    将 EVM 板置于短路状态、然后移除负载的测试程序是什么? 在我实验室的测试中、一旦输出负载被移除、BQ24070EVM 将恢复运行。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    最后混淆了一些实验。道歉。 在重新测试后、工作情况如您所述。

    谢谢!
    杰瑞