This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3847:迟滞

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328446/tps3847-hysteresis

器件型号:TPS3847

您好、

我可以向您核实一下 TPS3847的最大和最小迟滞是多少? 客户需要监控12V 适配器、并使用 TPS3847108。 但有时它们会看到复位在11.1V 时拉低、然后在11.2V 时返回。 不确定是否符合预期、或者可能出现了什么问题?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您能否提供客户正在使用的原理图?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    这是我们的原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    PLZ 请参考附件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    它的 TSR 杰里米, PLZ 参考附件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean、Jeremy 和 Alan:  

    我还想确认客户看到复位在11.1V 生效而在11.2V 失效。 如果变为有效、则复位在无效之前保持有效多长时间? 是 td 的完整持续时间=(4.5ms (typ)和20ms (max)吗? 故障期间的测试条件是什么、如果可能、示波器屏幕截图也会有所帮助。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    一个简短的问题:关于 TPS3847108、最大和最小迟滞电压是多少? 我假设 N 向阈值电压的3.5%为其典型值、是吗?

    实际上、客户没有测量信号、他们只是看到当外部电压低至11.1V 时、器件的电源会从外部直流电源切换到内部电池、 一旦电压恢复到11.2V、就会将其切换回外部。 请参阅原理图。  

    您是否在提到测试条件时指的是环境温度? 它处于室温下。

    我还在手上测试了几个器件、但没有看到这个问题。 复位将在大约10.8V 处置为有效、在大约11.2V 左右或更高水平处置为无效、在11V 处置为无效、在11.5V 处置为无效。 客户发现、到目前为止、每10台设备中就有一台存在此问题。 我不确定是否会有更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    3.5%* Vit 是典型的迟滞值、最小值和最大值将包含在器件的总体精度中。  该器件的迟滞应用于 P 沟道阈值电压(Vit+= Vit-+ Vhyst)。  

    是的、环境温度将是影响因素、但信号频率、信号源等也对调试过程有帮助。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我不太明白。 由于 Vhyst = 0.035*Vit-, Vit+= Vit-+ Vhyst = 1.035*Vit-。 如果 Vit-为11.1V、Vit+将约为11.49V、不存在容差、是否正确?  

    外部电源是可变直流电源、内部电源是碱性或 锂 AA 电池。
    以下是测试步骤:
    1.外部和内部电压刚开始都是12V 左右,该器件按设计为外部供电。
    2.关闭外部电压以找到 N 向阈值电压。 在本例中为11.1V。 电源按预期切换到内部电池
    3.增大外部电压以找到 P 向阈值电压。 在本例中为11.2V。 电源切换回外部电源、这是意外发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    对于 TPS3847108 Vit+(典型值)= Vit-+Vhyst = Vit-*(1+0.035)= 10.8 * 1.035= 11.178V、这是器件的取消置位电压。 对于复位置位、它只是 Vit- ±的准确度。 对于此器件、将置位复位的最高电压应为11.07V。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    但您提到的是一般情况、在数据表中进行了说明。 我可以提供什么信息、以便您可以找到迟滞电压仅比 N 向阈值高0.1V 的原因?

    是否有其他与 TPS3847类似但具有更高迟滞电压的元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    有多少设备出现此问题? 根据所提供的信息和原理图、我真的无法得出任何结论。 您提到客户尚未测量信号。 客户测量进入器件 VDD 的信号非常重要、因为似乎存在压降、导致 TPS3847检测到 VDD 低于阈值。

    杰西