您好、
我可以向您核实一下 TPS3847的最大和最小迟滞是多少? 客户需要监控12V 适配器、并使用 TPS3847108。 但有时它们会看到复位在11.1V 时拉低、然后在11.2V 时返回。 不确定是否符合预期、或者可能出现了什么问题?

谢谢。
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jesse:
一个简短的问题:关于 TPS3847108、最大和最小迟滞电压是多少? 我假设 N 向阈值电压的3.5%为其典型值、是吗?
实际上、客户没有测量信号、他们只是看到当外部电压低至11.1V 时、器件的电源会从外部直流电源切换到内部电池、 一旦电压恢复到11.2V、就会将其切换回外部。 请参阅原理图。
您是否在提到测试条件时指的是环境温度? 它处于室温下。
我还在手上测试了几个器件、但没有看到这个问题。 复位将在大约10.8V 处置为有效、在大约11.2V 左右或更高水平处置为无效、在11V 处置为无效、在11.5V 处置为无效。 客户发现、到目前为止、每10台设备中就有一台存在此问题。 我不确定是否会有更多。
您好、Jesse:
我不太明白。 由于 Vhyst = 0.035*Vit-, Vit+= Vit-+ Vhyst = 1.035*Vit-。 如果 Vit-为11.1V、Vit+将约为11.49V、不存在容差、是否正确?
外部电源是可变直流电源、内部电源是碱性或 锂 AA 电池。
以下是测试步骤:
1.外部和内部电压刚开始都是12V 左右,该器件按设计为外部供电。
2.关闭外部电压以找到 N 向阈值电压。 在本例中为11.1V。 电源按预期切换到内部电池
3.增大外部电压以找到 P 向阈值电压。 在本例中为11.2V。 电源切换回外部电源、这是意外发生的情况。