This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:输出电容器的公式9

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329316/lm63615-q1-equation-9-for-output-capacitor

器件型号:LM63615-Q1

大家好、

您能否建议如何在数据表27页中推导  

在计算考虑负载阶跃的输出电容器时?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    我不太熟悉这个等式、但基本而言、它是交叉频率的函数、它将提供最大的相位升压、特定交叉频率下的误差放大器和反馈网络的增益、以及电感器极点和输出负载之间的某种关系。 一般而言、它非常复杂、深入研究某些文献可能会更好。

    如果您只是想要一种快速且实用的方法来估算值、那么公式12应该是有效的。

    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts = 1709062704297&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard-San:

    应用手册中的公式(12)似乎是满足特定纹波电压的最小电容。  

    数据表中的公式(9)是负载阶跃条件下的最小电容。

    是否有计算负载阶跃条件的公式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    通常在设计中选择或指定负载阶跃。  

    通常、您可以从最大输出电流的50%开始。

    谢谢。

    理查德