请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63615-Q1 大家好、
您能否建议如何在数据表27页中推导
在计算考虑负载阶跃的输出电容器时?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否建议如何在数据表27页中推导
在计算考虑负载阶跃的输出电容器时?
此致、
尊敬的信司:
我不太熟悉这个等式、但基本而言、它是交叉频率的函数、它将提供最大的相位升压、特定交叉频率下的误差放大器和反馈网络的增益、以及电感器极点和输出负载之间的某种关系。 一般而言、它非常复杂、深入研究某些文献可能会更好。
如果您只是想要一种快速且实用的方法来估算值、那么公式12应该是有效的。
谢谢。
理查德