This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450EVM:与 LMR51440配合使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, LMR51450EVM, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330106/lmr51450evm-use-with-lmr51440

器件型号:LMR51450EVM
主题中讨论的其他器件:LMR51440LMR51450

大家好、

我们的客户希望评估 LMR51440、但目前我们只看到 EVM 为5A 版本(LMR51450EVM)。

客户是否可以将  EVM 上的 IC、即 LMR51450更换为 LMR51440并进行全面性能测试? 想知道我们是否可以使用电容/电感器、或者我们是否还需要更改无源器件。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    出于评估目的、它们可以执行该操作和测试功能。  

    如果使用电流较低的器件、运行差异应该很小、因为直流/直流转换器周围的元件额定电流为5A。

    此致、

    吉米