Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, LMR51450EVM, LMR51450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51450EVM 主题中讨论的其他器件:LMR51440、 LMR51450
大家好、
我们的客户希望评估 LMR51440、但目前我们只看到 EVM 为5A 版本(LMR51450EVM)。
客户是否可以将 EVM 上的 IC、即 LMR51450更换为 LMR51440并进行全面性能测试? 想知道我们是否可以使用电容/电感器、或者我们是否还需要更改无源器件。
此致
马丁