This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:过冲问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328910/tlv702-overshoot-issue

器件型号:TLV702

大家好、

我的客户正在使用我们的 TLV70233DBVR。

最大电气瞬态电流测试为1.07A、超出了技术规格中的输出电流限值。 您能帮助检查是否存在任何风险吗? 如果可以、您能告诉我们如何解决该问题吗?

BRS、
霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流为1.07A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    这不存在任何问题。 器件在启动期间达到电流限制的情况并不少见、尤其是存在大量输出电容时。 这些启动瞬变事件的主要问题是超过键合线保险丝电流、该电流通常约为几安培、 如果器件具有860mA 的最大电流限制规格、保险丝电流肯定至少为几安培、因此能够保持在裕度之内。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的详细解释。

    您可以帮助将该主题移到公共论坛吗? 我认为这是客户提出的一个常见问题。

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    完成!

    此致、

    尼克