请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV702 大家好、
我的客户正在使用我们的 TLV70233DBVR。
最大电气瞬态电流测试为1.07A、超出了技术规格中的输出电流限值。 您能帮助检查是否存在任何风险吗? 如果可以、您能告诉我们如何解决该问题吗?
BRS、
霍利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用我们的 TLV70233DBVR。
最大电气瞬态电流测试为1.07A、超出了技术规格中的输出电流限值。 您能帮助检查是否存在任何风险吗? 如果可以、您能告诉我们如何解决该问题吗?
BRS、
霍利