Other Parts Discussed in Thread: TLV704
大家好、应用团队:
我们正在使用 TLV704设计电池供电解决方案、从而为 MCU 供电。
从器件中移除电池后、12V0_BATT_PROT 电源轨(即器件上的 VIN 电源轨)会在~10ms 内降至0V。 输出保持在1.6V 至1.4V 左右、然后快速放电。 这很好、很有道理。 不过、在大约5ms 之后、输出跃升到1.4V、然后在1ms 之后下降。 从初始下降16ms 后、再次发生相同的情况、尽管持续时间更短、为~600us。 下面的 W1展示了该实例的整个波形、而 W2经过缩放、以更详细地展示第一个分支。 虽然对原理图没有太大兴趣、但是其中也包含了原理图。 U1 on sch 是 MCU、即 LDO 的负载。
我知道此器件不包含 UVLO 或放电电路、因此我对器件的输入断开时发生的情况以及为什么会断开感到有点困惑、而在 CIN 放电时、我们会看到输出像这样变大。
我怀疑当它看到 VIN 下降到低于额定工作电压2.5V 时、当它下降到低于该电压时、内部关断本身会关闭、从而导致击穿、但这不能解释第二个缺口、因此我不知道。
您对这些波形中发生的情况有任何了解、以及/或如何在关断期间缓解这些输出尖峰有任何了解?
求和:
W1展示了 VIN 在电源断开时下降、器件输出下降到0、保持后短暂重新导通至1.4V、几毫秒后、这会以稍快的时间刻度再次重复、然后器件按预期关闭。
原理图:

展示行为的波形(W1):

显示第一个分支(W2)上放大的行为的波形: