This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:从 VIN 引脚上取下电池后、输出电压会出现嘟嘟声。

Guru**** 2693375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328534/tlv704-output-voltage-blips-after-battery-is-removed-from-the-vin-pin

器件型号:TLV704

大家好、应用团队:

我们正在使用 TLV704设计电池供电解决方案、从而为 MCU 供电。

从器件中移除电池后、12V0_BATT_PROT 电源轨(即器件上的 VIN 电源轨)会在~10ms 内降至0V。 输出保持在1.6V 至1.4V 左右、然后快速放电。 这很好、很有道理。 不过、在大约5ms 之后、输出跃升到1.4V、然后在1ms 之后下降。 从初始下降16ms 后、再次发生相同的情况、尽管持续时间更短、为~600us。 下面的 W1展示了该实例的整个波形、而 W2经过缩放、以更详细地展示第一个分支。 虽然对原理图没有太大兴趣、但是其中也包含了原理图。 U1 on sch 是 MCU、即 LDO 的负载。

我知道此器件不包含 UVLO 或放电电路、因此我对器件的输入断开时发生的情况以及为什么会断开感到有点困惑、而在 CIN 放电时、我们会看到输出像这样变大。

我怀疑当它看到 VIN 下降到低于额定工作电压2.5V 时、当它下降到低于该电压时、内部关断本身会关闭、从而导致击穿、但这不能解释第二个缺口、因此我不知道。

您对这些波形中发生的情况有任何了解、以及/或如何在关断期间缓解这些输出尖峰有任何了解?

求和:

W1展示了 VIN 在电源断开时下降、器件输出下降到0、保持后短暂重新导通至1.4V、几毫秒后、这会以稍快的时间刻度再次重复、然后器件按预期关闭。

原理图:

展示行为的波形(W1):

显示第一个分支(W2)上放大的行为的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否有 VIN 更放大一点的任何波形? 我看不到上面有任何斑点、但我想知道它是否过于放大、看是否有。 此外、当器件尝试重新启动时、也很难判断电压电平是多少。  

    我最初的猜测是输入电压接近于您提到的2.5V 的最小输入电压、并且内部电路肯定会启动并尝试重新启动器件。 这种导通只会发生一次的良好假设、因为它可能不是决定器件何时导通的简单阈值、因为不存在 UVLO 电路。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    感谢 Intel、看来这个项目的设计工程师没有觉得需要进一步推动这个项目、对理论感到很满意、因此我将 结束这个项目。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    听起来不错!

     

    此致、

    尼克