This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:017的固件版本

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321424/bq28z610-firmware-version-of-017

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

TI 工程师:
我想知道如何快速的把电池置入睡眠模式、因为目前的量产线测试的是睡眠模式的功耗、等待时间长、不利于大规模生产。 在无负载、无安全事件发生的条件下、无法通过 TRM 的0x0011命令立即将电池置于睡眠模式、我想问、正确的方式应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关通过命令将电量监测计置于睡眠模式所必须满足的条件、请参阅下图。  

    为了使监测计激活睡眠模式、电流必须小于您在监测计中配置的睡眠电流。 出于测试目的、您可以临时增大 Data Memory 中的 Sleep Current 参数。 这应确保在发送0x0011命令时电量监测计将进入睡眠模式。 测试完成后、您可以将睡眠电流参数改回其之前的值。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DF 中、我的睡眠电流默认设置为10mA、在电池组未连接到任何负载的条件下、将通信发送到0x0011。 如上图所示,电池组无法进入睡眠模式,OPERATION STATUS ()的 SLEEPM 不等于1,即发送指令后,电池不工作。 这就是我要提问的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能提供 bqStudio 中的 gg 文件吗?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6431.golden-file.gg.csv

     请查阅 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    发送睡眠模式命令时、请确保已关闭 Auto Refresh (自动刷新)和扫描功能。 我没有看到任何会阻止监测计根据您的 gg 文件进入睡眠模式的问题。  

    此致、  

    Jonny.