Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28782 您好!
我想就 UCC28782提出一些问题。
我正在检查 ZVS 的行为。
测得的波形如下图所示。
(问题1)
低侧电流波形是否正常工作?
(问题2)
低侧 VDS 波形不是 ZVS。
有什么方法可以改善这种行为吗?
是否因为每个 Rsws CSW 的设置未被优化?
(测量条件)
输入电压:AC100V
VOUT:5.1V
输出电流:12A
此致、