This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:零电压开关未打开

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329910/ucc28782-zero-volt-switch-not-on

器件型号:UCC28782

您好!

我想就 UCC28782提出一些问题。
我正在检查 ZVS 的行为。
测得的波形如下图所示。
(问题1)
低侧电流波形是否正常工作?
(问题2)
低侧 VDS 波形不是 ZVS。
有什么方法可以改善这种行为吗?
是否因为每个 Rsws CSW 的设置未被优化?

(测量条件)
输入电压:AC100V
VOUT:5.1V
输出电流:12A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您与我们联系。

    1.电流波形看起来正常。 我想您看到的是初级侧-下部侧开关+钳位电流。 钳位耐久性的谐振时间小于 QH 导通时间、这是预期结果。 您可能需要调整钳位电容器。  

     非 ZVS 的原因是1/2 * Lm *(CSW-)^2的能量不够高、无法对开关节点电容能量1/s * Im *(Vds)^2进行放电。 您可能需要检查是否满足此条件以满足 ZVS。

    此致、

    哈里什