This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:电源管理论坛

Guru**** 2762995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329801/bq25672-power-management-forum

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: TPS61288

目前正在测试一项设计、该设计使用 BQ25672、可以通过太阳能板或直流电源为1s 锂离子电池充电。 请参阅下图:

主机微控制器通过 I2C 与 BQ25672通信、但我倾向于 BQ25672独立运行(初始设置完成后)。
~微控制器在激活时会消耗 Δ V 10mA。 最终应用是每天收集数据并将其发送到云中几次、系统在大多数情况下将使用当前的2mA。

我遇到的问题是、BQ25672在电池充满时无法终止充电、并且负载仅~10mA (ITERM 默认@ 200mA)。 BQ25672开始充电并通过监控 CHG_STAT、我可以看到当 VREG = 4.2V 时、状态从0b011 (快速充电) 0b100 (收尾充电)开始。 它似乎会在数小时内保持此状态、并且没有终止。

从电路中获取 TPS61288升压并替换为电阻器负载后、BQ25672按预期运行、并且充电终止于10mA 和100mA 负载、但不会终止330mA 负载(正如预期的那样、ITERM 默认为200mA)。

TPS61288升压转换器在轻负载(假设 PFM 模式)下会在其 Vin 上产生压降(假设电流尖峰)、Vin 是通过 EFUSE 来自 BQ25672的 SYS。
拆下电子保险丝并更换为短路保险丝对这种情况没有帮助。

压降可以在此处看到:

已在此处缩小 pic:  


TPS61288和 BQ25672紧密参考各自的数据表建议。
我尝试在 TPS61288的输入电压、10uH + 47uF 的 LC、100uH + 47uF 的 LC、10mH + 47uF 的 LC、47uF、100uF、220uF、1000uF 的输入电压上添加以下项目。
在这些选项中、1000uF 支持 BQ25672终止、但我担心这可能会导致 BQ25672出现新问题。

我想知道、 我应该测试 BQ25672中是否存在任何寄存器或硬件修改以获取帮助吗?   

我还想知道从根本上来说、在 SYS 轨上使用升压转换器是否是一个好主意?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    BQ25672终止抗尖峰脉冲时间为~250ms。  BATP 处的电池电压和充电电流必须在这段时间内保持稳定、才能终止。  禁用 BQ25672脉冲频率调制(PFM)可能有助于终止。  此外、如果您的充电电流寄存器设置大于1A、则终止比寄存器小于1A 的情况不太准确。  因此、如果主机软件可以使用 ADC 监控充电电流、并在电流逐渐减少到1A 以下后将充电电流寄存器降低到<1A、则终端精度会得到提高。

    充电器无需在 SYS 或 BAT 上增加高达1000uF 的额外电容。  如果 ESR 较低(<200m Ω)、则可以增加更小的总电容。  高 ESR 电容器会导致电压尖峰、从而导致端接问题。

    升压转换器在导致此类问题时效果非常差、尤其是在启动时。

    此致、

    杰夫