Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61288
目前正在测试一项设计、该设计使用 BQ25672、可以通过太阳能板或直流电源为1s 锂离子电池充电。 请参阅下图:

主机微控制器通过 I2C 与 BQ25672通信、但我倾向于 BQ25672独立运行(初始设置完成后)。
~微控制器在激活时会消耗 Δ V 10mA。 最终应用是每天收集数据并将其发送到云中几次、系统在大多数情况下将使用当前的2mA。
我遇到的问题是、BQ25672在电池充满时无法终止充电、并且负载仅~10mA (ITERM 默认@ 200mA)。 BQ25672开始充电并通过监控 CHG_STAT、我可以看到当 VREG = 4.2V 时、状态从0b011 (快速充电) 0b100 (收尾充电)开始。 它似乎会在数小时内保持此状态、并且没有终止。
从电路中获取 TPS61288升压并替换为电阻器负载后、BQ25672按预期运行、并且充电终止于10mA 和100mA 负载、但不会终止330mA 负载(正如预期的那样、ITERM 默认为200mA)。
TPS61288升压转换器在轻负载(假设 PFM 模式)下会在其 Vin 上产生压降(假设电流尖峰)、Vin 是通过 EFUSE 来自 BQ25672的 SYS。
拆下电子保险丝并更换为短路保险丝对这种情况没有帮助。
压降可以在此处看到:

已在此处缩小 pic:

TPS61288和 BQ25672紧密参考各自的数据表建议。
我尝试在 TPS61288的输入电压、10uH + 47uF 的 LC、100uH + 47uF 的 LC、10mH + 47uF 的 LC、47uF、100uF、220uF、1000uF 的输入电压上添加以下项目。
在这些选项中、1000uF 支持 BQ25672终止、但我担心这可能会导致 BQ25672出现新问题。
我想知道、 我应该测试 BQ25672中是否存在任何寄存器或硬件修改以获取帮助吗?
我还想知道从根本上来说、在 SYS 轨上使用升压转换器是否是一个好主意?
谢谢