This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:DSG FET 在较高负载时关断

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329120/bq40z80-dsg-fet-goes-off-at-higher-load

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!  

在这里寻求帮助!  

我们正在使用 BQ40Z80 (4800_0_04)电量监测计制作原型板、现在、随着我们开始测试阶段、我们面临一个问题、即电量监测计在大约35A 的放电水平下正常工作。 不过、一旦我们将放电电流增加到大约38.2A、PACK 引脚上的电压会显著下降、从而导致 PDSG FET 导通、DSG FET 关断。 观察此图、似乎 PDSG FET 开启几秒钟、然后关闭、再重新开启。 该周期不断重复、但即使在 PDSG FET 被禁用后、DSG FET 也会保持关断状态。 我曾尝试禁用 PDSG FET、但随后监测计会 在相同的时间内将 DSG 和 CHG FET 完全关断。   

配置文件实现了7倍的电流比例因子、因此图中的电流也应进行调节。 该电路板也是围绕此比例因数设计的。

到目前为止,我们陷入了困境,希望在这里找到一些想法和答案。 我可以秘密地与 TI 团队的成员共享配置和日志文件。  

此致、  

伊尼亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignas:

    您在测试前后能否共享您的.srec 文件?

    此外、请确保验证您的硬件保护未跳闸、即使您缩放固件中的电流、它也不会缩放用于硬件保护的电流。

    如果您也可以共享完整的 BQStudio 日志、这会很有帮助。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    我可以将它发送给您个人。  

    此致、  

    伊尼亚斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignas:

    讨论的主题。

    此致、

    怀亚特·凯勒