主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
在这里寻求帮助!
我们正在使用 BQ40Z80 (4800_0_04)电量监测计制作原型板、现在、随着我们开始测试阶段、我们面临一个问题、即电量监测计在大约35A 的放电水平下正常工作。 不过、一旦我们将放电电流增加到大约38.2A、PACK 引脚上的电压会显著下降、从而导致 PDSG FET 导通、DSG FET 关断。 观察此图、似乎 PDSG FET 开启几秒钟、然后关闭、再重新开启。 该周期不断重复、但即使在 PDSG FET 被禁用后、DSG FET 也会保持关断状态。 我曾尝试禁用 PDSG FET、但随后监测计会 在相同的时间内将 DSG 和 CHG FET 完全关断。
配置文件实现了7倍的电流比例因子、因此图中的电流也应进行调节。 该电路板也是围绕此比例因数设计的。 
到目前为止,我们陷入了困境,希望在这里找到一些想法和答案。 我可以秘密地与 TI 团队的成员共享配置和日志文件。
此致、
伊尼亚斯