This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:输出电流为2A 的类似器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328413/lm61480-similar-device-with-2a-output-current

器件型号:LM61480
主题中讨论的其他器件: LMR43620

团队、

我的客户使用并喜欢 LM61480。 它们还需要2A 版本。

是否有类似的器件可以做到这一点?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM61480没有 P2P 2A 器件。

    对于2A 器件、我建议您查看 LMR43620 器件、它采用相同的双随机展频技术、可实现低 EMI。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。