Other Parts Discussed in Thread: LM61480, LMR43620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61480 主题中讨论的其他器件: LMR43620
团队、
我的客户使用并喜欢 LM61480。 它们还需要2A 版本。
是否有类似的器件可以做到这一点?
Br
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.