This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:压降电压?

Guru**** 2534460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329605/tps7a7002-dropout-voltage

器件型号:TPS7A7002

您好!

根据产品说明书、1A 时的最大压降电压为200mV。 该值通过以下公式计算得出:VDO = VIN - VOUT、VFB = GND 配置。  

如果我将其与 VOUT = 3.3V @ 1A 时的图形进行比较、看起来压降更大、在50mV 的范围内。 什么是 VFB = GND 配置?什么压降应该用于近似计算?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:  

    EC 表指定了 整个温度范围内的压降电压最大值。 因此、在1A 的工作温度范围内、200mV 是最高预期压降电压。  

     您共享的性能图形根据下面的原理图设置为3.3V 固定输出、其中 R1 = 169kΩ、R2 = 30.1kΩ。 我建议使用性能曲线来 估算压降、因为它们 展示的是典型值。 有关最大预期值、请参阅 EC 表。  

    Br、

    埃林