This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:BQ21080无法充电

Guru**** 2924200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327722/bq21080-bq21080-wont-charge

器件型号:BQ21080

大家好、BQ21080出现问题、无论我将充电电流设置为什么、我都会收到热标志 TS_FAULT、它都能正常充电。 我的 STAT 和 FLAG 寄存器转至 bq21080:STAT:21: A:80当我在连接 USB 电源后做一个短按时、我的寄存器转储在启动时是  00 00 00 00 46 39 2c 56 00 4D 11 41 00 c0 它正在充电18650所以理想情况下我想使用500mA。  我甚至尝试使用10k 电阻器替换热敏电阻、但运气差。 即使电流消耗为5mA、我也会得到这些误差。 因为电池到系统电源工作正常、不能充电、所以为什么会有发热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下、当您尝试为 STAT0和 STAT1寄存器充电时、TS_STAT 是什么?STAT0是0x0A、STAT1是0x80吗? 在 TS 上使用10k 电阻器或 TS_EN 位设置为0的情况下、TS 应该不是问题。

    TSMR 上是否存在任何其他电路?

    最后、在此充电期间您的输入电压和 SYS 负载是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k NTC 时、引脚约为0.39V、而在10k NTC 时则略低。 唯一的其他连接是一个通常处于开路状态并接地的按钮、用于进行 UI 和电源控制、工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.39V 应指示无 TS 故障和正常运行。 您能否澄清 STAT0和 STAT1值? 此外、如果可能、提供 TS 电压的波形、以确认没有任何噪声或尖峰。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前发布的寄存器为 stat 0 stat 1和 flags  21:a:80。  这是一个具有 BLE 和 WIFI 模块的设备、因此有一些高达250mA 的功率峰值。  我 认为它们不会位于 ts 线路上。 这会是这个装置的问题吗? 电源迹线为20mil 或更大、 向 SYS 引脚添加更多电容没有帮助。  我可以稍后获取示波器读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从示波器上得到的信号、但热敏电阻的接地端没有很大。 我将获得恒定充电中断。 似乎每次有 WIFI 脉冲时都会收到中断。  使用电阻器、我得到0.39V、其噪声几乎相同。

    [00:03:20.189,178] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO 接口
    [00:03:20.189,208] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO VAL 0
    [00:03:20.189,392] bq21080:STAT:21:0:60
    [00:03:20.291,564] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO 接口
    [00:03:20.291,595] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO VAL 0
    [00:03:20.291,809] bq21080:STAT:21:0:60
    [00:03:20.393,981] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO 接口
    [00:03:20.394,012] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO VAL 0
    [00:03:20.394,226] bq21080:STAT:21:0:60
    [00:03:20.760,7772] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO 接口
    [00:03:20.760,7772] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO VAL 0
    [00:03:20.760,986] bq21080:STAT:1:A:c0
    [00:03:20.760,986] M4:短按1
    [00:03:20.762,023] M4:电池59
    [00:03:20.762,023] M4:电压3997
    [00:03:21.008,361] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO 接口
    [00:03:21.008,361] bq21080:bq21080_GPIO_callback:GPIO VAL 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    根据您提供的日志、中断很可能是由激活 ILIM 和 VDPPM 引起的。 这表示负载电流脉冲超出了输入电流限值。 如果适配器可以处理它,如果输入源可以处理它,则可以通过增加 ILIM 设置来缓解这种情况。 此外、VDPPM 激活表示充电电流在被激活时可被减少。 这种下降可能很小或很大、可以通过从输入电流限制中减去负载脉冲电流来计算这一点。 剩余电流应等于充电电流。

    根据您在第一次响应中提供的状态寄存器、这似乎表明 TS_FAULTS 至少有时会阻止充电。 您可以通过清除寄存器0x07中的 TS_EN 位来确认这一点。 根据您提供的示波器捕获、您的平均值看起来对于正常充电很好、但很难判断任何可能高于0.67V 或低于0.18V 的电压尖峰。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在充电时禁用了 WiFi、这会使器件的电源达到几 mA、但会有一点充电、但无法达到4.2V。  我尝试过使用热敏电阻和电阻器的装置。 它具有电源正常指示灯、但未在充电。

    [01:26:12.680,603] bq21080:STAT:1:A:80
    [01:26:12.680,603] M4:短按1
    [01:26:12.681,610] M4:电池63
    [01:26:12.681,610] M4:电压3931

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何在0.38V 下使用10k 电阻器产生 ts 故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎默认的看门狗也被触发了。  我把它关闭了、但是文档不是很清楚。 它的作用似乎类似于传统的看门狗、我必须每隔几分钟检查一次、但该测试的读数更像我需要检查状态变化、这非常奇怪、因为充电事件默认情况下会被屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我不知道如何在0.38V 下使用10k 电阻器时出现 ts 故障

    这也是意外情况、您是否在多个器件上看到此行为? 如果 TS 电压未由于感应噪声而出现高于或低于温度电压阈值的尖峰、则您不应遇到 TS 故障。

    默认看门狗似乎也被触发。  我把它关闭了、但是文档不是很清楚。 它的作用似乎像一个传统的看门狗,我必须每隔几分钟检查一次,但测试读数更像我需要检查状态变化,这是相当奇怪的,因为充电事件被默认屏蔽。

    您能否说明一点、只需将 REG 0x7位0-1、WATCHDOG_SEL 写入0b11、即可禁用看门狗。 这应该是禁用看门狗所需的全部内容。 如果 REG 0xA 位1设置为0b1、也可以启用15S 看门狗、但默认值应为0b0 (禁用)。 使用这些 I2C 设置是否禁用了看门狗?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、ts 故障似乎源于按下按钮、我读取该按钮以获取似乎意想不到的电流寄存器值

    看门狗是160年代的。  我通过  WATCHDOG_SEL 禁用了此功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    没错。 TS 和 MR 功能被共享到同一个引脚以节省解决方案尺寸、因此按下按钮会导致 TS 电压降至特定 TS 阈值之外。 这将停止充电、但仅在按下按钮的持续时间内有效。 按钮是否以常规频率被按下?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们只是将其用于状态和电源。  设备在关机后是否继续充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否我们只是将其用于状态和功率

    您能解释一下您的意思吗? 仅在通信期间按下按钮?

    关闭设备后是否继续充电?

    释放按钮后、充电会恢复。 充电要求存在良好的 VIN 且没有故障、也要求设置 CHG_DIS。 只要满足这些条件、器件就应该充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其用作正常按钮来检查连接和充电状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来好像按下的频率不够高、不足以成为导致充电缓慢的原因。 尽管在按下按钮时检查充电状态、但始终指示未进行充电。

    您是否发现、使用看门狗禁用充电更接近预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我关闭看门狗并禁用 WiFi 时、它会充电。  我想我们会在充电期间这么做、以确保器件正常工作。  我将尝试打开 Wi-Fi、看看会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我很高兴知道它是在 WD 被禁用的情况下充电的。

    此致。