This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:外部同步时钟延迟应用的 SYNC 引脚搭接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329065/tpsm64406-sync-pin-strapping-for-delayed-application-of-external-sync-clock

器件型号:TPSM64406

我想将 TPSM64406同步到系统中的外部时钟;但是、所需的外部同步时钟要等到系统(即 TPSM64406电源)上电并运行之后才可用。

应用的外部时钟将保持高阻态(悬空)、直到系统能够提供它。

问题1)。  在这种情况下、SYNC 引脚应在哪种模式(FPWM = H;AUTO =L)下进行捆绑?

问题2)。  将 SYNC 引脚拉高(对于 FPWM)或拉低(对于 AUTO)的建议电阻值是多少?  该上拉/下拉电阻值需要足够大、以允许外部时钟驱动器/缓冲器对 SYNC 引脚进行过驱动、并且仍满足 SYNC 功能的 VIN_h/VIN_l 要求。

请建议 MODE 和电阻器搭接值?

谢谢。

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M:

    SYNC 引脚应具有一个连接到 GND 的电阻器、因此为 AUTO。 我建议起始值为1K Ω。

    对于 SYNC、您只需确保脉冲长于 Tpulse_H 和 Tpulse_L、并且幅度满足要求。 这与外部时钟振幅而非电阻器有关。 另一个需要注意的问题是、同步频率应 接近已编程的 RT 频率、以确保开关频率引起的瞬态很小。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  这可以满足我的需求。  感谢您的支持。