Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM64406 我想将 TPSM64406同步到系统中的外部时钟;但是、所需的外部同步时钟要等到系统(即 TPSM64406电源)上电并运行之后才可用。
应用的外部时钟将保持高阻态(悬空)、直到系统能够提供它。
问题1)。 在这种情况下、SYNC 引脚应在哪种模式(FPWM = H;AUTO =L)下进行捆绑?
问题2)。 将 SYNC 引脚拉高(对于 FPWM)或拉低(对于 AUTO)的建议电阻值是多少? 该上拉/下拉电阻值需要足够大、以允许外部时钟驱动器/缓冲器对 SYNC 引脚进行过驱动、并且仍满足 SYNC 功能的 VIN_h/VIN_l 要求。
请建议 MODE 和电阻器搭接值?
谢谢。
m