Other Parts Discussed in Thread: LM5177
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5177 团队成员:
我的客户将 LM5177用于 IND 电源模块的目标:
直流:9~60V 输入电压、0~60V 输出电压、20A、1200W。 可能需要两个模块并联、每个模块的输出为600W。

基于 上述降压/升压模型。 G1的占空比将影响电感器峰值电流、我们目前选择一个电感器、但我不知道 S1的占空比。
并且用户将使用外部输入电流限制器电路、因此实际生产中不需要高峰值电流`s μ H 电感器。 您是否愿意帮助您分享 Duty1、Duty4以及输入和输出之间的关系公式?
又是个问题。