This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:Duty1、Duty4与输入和输出之间的关系公式

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329285/lm5177-the-relationship-formula-between-duty1-duty4-and-input-and-output

器件型号:LM5177

团队成员:

 我的客户将 LM5177用于 IND 电源模块的目标:

 

直流:9~60V 输入电压、0~60V 输出电压、20A、1200W。  可能需要两个模块并联、每个模块的输出为600W。

 

基于 上述降压/升压模型。  G1的占空比将影响电感器峰值电流、我们目前选择一个电感器、但我不知道 S1的占空比。  

并且用户将使用外部输入电流限制器电路、因此实际生产中不需要高峰值电流`s μ H 电感器。  您是否愿意帮助您分享 Duty1、Duty4以及输入和输出之间的关系公式?

又是个问题。