This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:TPS7A8400 ENpin 最大电压

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A, TPS7A84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327618/tps7a84-tps7a8400-enpin-max-voltage

器件型号:TPS7A84

大家好、  

我发现在数据表中、EN 应低于 VIN? 这里有什么考虑因素? 可将 VIN 上拉至1.8V、将 EN 上拉至3.3V?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 和 EN 之间是否有 ESD 二极管? 我发现 VIN 和 EN 之间没有任何连接、为什么 EN 应低于 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nison:

    如第8.1.5节中所述、EN、BIAS 和 IN 之间没有时序控制要求。 因此、可以将 EN 偏置为高于 VIN。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nison:

    只是为了澄清一下:这适用于 TPS7A84A、这是您的屏幕截图来源。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的答复。 还有一个问题:对于 TPS7A84 (非 A 版本)、为什么 EN 应低于 VIN? 您能分享一下内部结构吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、  

    此致!

    朱利耶特