请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A84 大家好、
我发现在数据表中、EN 应低于 VIN? 这里有什么考虑因素? 可将 VIN 上拉至1.8V、将 EN 上拉至3.3V?

尼森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.