This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720RSNR

Guru**** 1640390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322831/bq25720-bq25720rsnr

器件型号:BQ25720

您好  

我们 在笔记本电脑项目中使用了电池充电器 BQ25720RSNR。 我们将使用三节电池。 我们在使用这种电池充电器时面临问题。

当我们插入直流插孔(J17)并打开充电器时、电池充电器工作正常并产生输出。 但是、当我们进行多个电池充电器开关周期时、电池充电器会停止生成输出。 我们已检查直流插孔输入功率。 它达到了合适的19.5V 输入、但不会产生系统电源。

我们还附上了电池充电器原理图供您参考。 我们已检查 C385处的电压(VCC_CHGR_EMI_VIN_R) 、它正在上升、但我们无法在 TP164 (VCC_VBATA)处获得任何电压。

我们还检查了 驱动双路 MOSFET (Q14和 Q15)的信号(BC_HS_DRV1、BC_LS_DRV1)、其为低电平。 如果不出现此问题、而电池充电器正在正确生成输出、此时这些信号处于5V 电平。

请检查并帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25720RSN_5F00_Battery_5F00_Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    当您说"我们进行多次电池充电器开关"时、您是说开启/关闭适配器吗? 或者移除/插入适配器?

    CHRG_OK 信号的状态是什么? 您是否可以捕获寄存器映射并添加到此处?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·哈桑

    当您说"我们进行多次电池充电器开关"时、您是说开启/关闭适配器吗? 或者移除/插入适配器?

    AN:打开/关闭适配器。

    CHRG_OK 信号的状态是什么? 您是否可以捕获寄存器映射并添加到此处?

    回答:当充电器正常工作时、CHRG_OK 信号为高电平、但当我们面临问题时、CHRG_OK 信号为低电平。 它是低电平的、因为上拉电压为 VCC_3V3_DSW_LDO、当电池充电器生成输出(VCC_VBATA)时、将出现该电压。

    已连接寄存器映射设置:

    e2e.ti.com/.../Charger_2800_BQ25720_29005F00_Command_5F00_Registers_5F00_DUMP.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    充电状态寄存器未显示任何故障。 您是否确定寄存器映射是在充电器问题发生后或 CHRG_OK 变为低电平时转储的? 故障发生后我们需要放大器。

    基本上、我们希望通过查看充电状态寄存器20h 来了解它导致 CHRG_OK 变为低电平的故障。 我怀疑 由于多次打开/关闭适配器、可能存在输入过压故障。 但我们需要从寄存器转储中确定。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·哈桑  

    请告诉我发生问题后获取电阻映射的正确步骤。

    这是我们从工作板得到的通用电阻器映射转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    您已经从工作板中正确提取了寄存器映射。 当电路板停止工作时、您只需再次提取它。

    您表示 当电路板停止工作时有电压 ATVCC_CHGR_EMI_VIN_R、因此寄存器映射应该仍然可用。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    因为没有电源、所以 EC 也不加电。 出现此问题时、我无法获取日志。 因此、请让我们知道当问题发生时、我们如何获取日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    当您说"我们检查了 C385的电压(VCC_CHGR_EMI_VIN_R) 、它即将到来、但我们无法在 TP164 (VCC_VBATA)获得任何电压时、我可能误解了您的说法。"

    澄清一下、

    1.您在  VCC_CHGR_EMI_VIN_R 处具有有效电压、充电器输出 VAA 或 REGN、但不输出 VCC_VBATA。 是这样吗?

    2.您是否从 VCC_VBATA 为 EC 供电? 如果是这种情况、请为 EC 提供有效电源以访问寄存器。 但是、如果充电器未获得任何功率、则无法访问寄存器。 在这种情况下、我们需要通过其他方式找到问题。

    3、我注意到充电器的 VBUS 连接不是很符合检查清单的。 我们建议从 VCC_CHGR_EMI_VIN_R 消耗 VBUS 功率。 请参阅 此处链接提供的检查清单。 然而,尚不清楚这是否对这一问题负责。

    4.您能否复制问题并显示 VADP_IN、VCC_BCHGR_IN、 VCC_CHGR_EMI_VIN_R、VCC_VBAT_A 和 BC_VDDA 的示波器捕获? 请显示从打开/关闭适配器到关闭 VCC_VBATA 的整个过程。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    1.您在  VCC_CHGR_EMI_VIN_R 处具有有效电压、充电器输出 VAA 或 REGN、但不输出 VCC_VBATA。 是这样吗?

    回答:是的、REGN 即将推出、但 VCC_VBATA 未推出。

    2.您是否从 VCC_VBATA 为 EC 供电? 如果是这种情况、请为 EC 提供有效电源以访问寄存器。 但是、如果充电器未获得任何功率、则无法访问寄存器。 在这种情况下、我们需要通过其他方式找到问题。

    答案:是的、我们是通过 VCC_VBATA 为 EC 供电。 正在加电、因此我们可以访问电阻器。 请允许我 考虑一些其他 方法来访问电阻器。

    3、我注意到充电器的 VBUS 连接不是很符合检查清单的。 我们建议从 VCC_CHGR_EMI_VIN_R 消耗 VBUS 功率。 请参阅 此处链接提供的检查清单。 然而,尚不清楚这是否对这一问题负责。

    4.您能否复制问题并显示 VADP_IN、VCC_BCHGR_IN、 VCC_CHGR_EMI_VIN_R、VCC_VBAT_A 和 BC_VDDA 的示波器捕获? 请显示从打开/关闭适配器到关闭 VCC_VBATA 的整个过程。  

    关于问题3和4、请给我一些时间、我将在本周查看并与您分享所有波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    好的。 谢谢您告诉我。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、  

    我们捕获了您要求检查的波形。

    请查找所附的文档以供参考。 我们还观察到每次发生问题的情况。 我们还附加了此波形、并说明了我们每次观察问题的条件。

    请检查并帮助我们找到此问题的根本原因。

    e2e.ti.com/.../BQ25720RSN_5F00_battery_5F00_charger_5F00_issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    您是否能够在 VCC_VBATA 停止输出时捕获寄存器映射?  

    关于最后一页上的范围捕获、说明听起来并不一致。 例如、 描述点3表明在区域1中适配器已打开、但图像显示区域1中的电压正在下降、表明已断电。 此外、 当 直流(VADP_IN)为0V 时、BATCHRG (VCC_BCHGR_IN)如何具有20V 电压? 您是否将迹线的名称互换了?

    关于区域2中的情况、这可能是由于 STD_ADPT_CNTRL_GPIO 打开/关闭 Q1/Q2的活动。   

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    直流(VADP_IN)不是0V。 请再次找到区域1的波形。

    另外、如果我们能够捕获寄存器映射、我们会将其发送给您。  

    关于区域2中的情况、这可能是由于 STD_ADPT_CNTRL_GPIO 打开/关闭 Q1/Q2的活动。   

    AN:STD_ADPT_CNTRL_GPIO 引脚未连接到 EC。 我们没有安装串联寄存器、因此该引脚不会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    当我们在电路板上遇到问题时、请找到寄存器转储。

    ChargeOption0:e70e
    ChargeOption1:3300
    ChargeOption2:B7
    ChargeOption3:1076
    ProchotOption0:4a81
    prochotOption1:41a0
    ADC 选项:2000
    ChargeOption4:48
    Vmin_Active_Protection:6C
    OTGVoltage:9c4
    OTGCurrent:3C00
    输入电压:3B00
    VSYS_MIN:5c00
    IIN_HOST:5000
    制造商 ID:40
    器件 ID:E1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    请更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    电路板看起来已损坏。 您能否替换 IC 以查看是否可以恢复电路板?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎  

    以免损坏电路板。 此电路板正常工作、我们在所有电路板中都面临此问题。

    电池充电器的行为。 您能否检查完整的波形并尝试找到解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您检查充电器状态寄存器并重置任何错误。 您能否提供寄存器0x20状态值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎  

    我们已经在两种情况下捕获了电阻器转储、即电路板正常工作以及我们面临问题时。

    出现问题时的电阻器转储:

    0x12、0xe70e、59150
    0x14、0x0,700,1792
    0x15、0x3,138,12600
    0x20、0x8,008,32776
    0x21、0xb880,47232
    0x22、0x5,000,20480
    0x23、0xcc00,52224
    0x24、0x0000、0
    0x25、0x0000、0
    0x26、0x0000、0
    0x30、0x3,300,13056
    0x31、0x00b7183
    0x32、0x0,434,1076
    0x33、0x4a81,19073
    0x34、0x41a016800
    0x35、0x2,000,8192
    0x36、0x0048、72
    0x37、0x006c、108
    0x3B、0x09c42500
    0x3c、0x3C00,15360
    0x3D、0x3b00,15104
    0x3E、0x5c00,23552
    0x3F、0x5,000,20480
    0xFE、0x0040、64
    0xFF、0x00e1225

    电路板工作时的电阻器转储:

    0x12、0xe70e、59150
    0x14、0x0000、0
    0x15、0x3,138,12600
    0x20、0x8,000,32768
    0x21、0xb800,47104
    0x22、0x4,100,16640
    0x23、0xcc00,52224
    0x24、0x0000、0
    0x25、0x0000、0
    0x26、0x0000、0
    0x30、0x3,300,13056
    0x31、0x00b7183
    0x32、0x0,434,1076
    0x33、0x4a81,19073
    0x34、0x41a016800
    0x35、0x2,000,8192
    0x36、0x0048、72
    0x37、0x006c、108
    0x3B、0x09c42500
    0x3c、0x3C00,15360
    0x3D、0x3b00,15104
    0x3E、0x5c00,23552
    0x3F、0x4,100,16640
    0xFE、0x0040、64
    0xFF、0x00e1225

    请检查并帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它展示了系统欠压保护 SYS_UVP。 请在重新启动之前清除此故障。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    请帮助对此进行简要介绍。 请让我们知道这个故障有多清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    SW 有电阻器设置、因为电池充电器不产生输出功率、因此我的控制器也不加电。 请告诉我、在这种情况下、我们如何清除此电阻。

    此外、我们还将设置此电阻器一次、它是永久设置还是临时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udesh、

    您可以将0x8000写回 REG0X20以清除故障。 寄存器就像 RAM 一样、当电源关闭后需要再次写入。

    SYS_UVP 故障可能源于无电池的测试。 为什么不安装电池并再次运行测试?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    当我们面临此问题时、我的嵌入式控制器未通电。 因此我无法清除此故障。 您能否查看并帮助找到另一种清除此故障的方法或是否对此进行了任何硬件控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的另一个建议是上电复位(POR)来清除故障、请等待更长的时间、直到电压降至接地。