您好
我们 在笔记本电脑项目中使用了电池充电器 BQ25720RSNR。 我们将使用三节电池。 我们在使用这种电池充电器时面临问题。
当我们插入直流插孔(J17)并打开充电器时、电池充电器工作正常并产生输出。 但是、当我们进行多个电池充电器开关周期时、电池充电器会停止生成输出。 我们已检查直流插孔输入功率。 它达到了合适的19.5V 输入、但不会产生系统电源。
我们还附上了电池充电器原理图供您参考。 我们已检查 C385处的电压(VCC_CHGR_EMI_VIN_R) 、它正在上升、但我们无法在 TP164 (VCC_VBATA)处获得任何电压。
我们还检查了 驱动双路 MOSFET (Q14和 Q15)的信号(BC_HS_DRV1、BC_LS_DRV1)、其为低电平。 如果不出现此问题、而电池充电器正在正确生成输出、此时这些信号处于5V 电平。
请检查并帮助解决此问题。