This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:请求附加热特性参数

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM64406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328378/tpsm64406-request-for-additional-thermal-characterization-parameters

器件型号:TPSM64406
主题中讨论的其他器件:TPSM63606

2023年12月数据表的第6.4节(热性能信息)仅列出了封装/器件热性能信息的两个指标。

该系列中其他器件(例如 TPSM63606)的数据表还列出了结至顶部的特性参数、该参数在评估/仿真器件使用时非常有用。

请工厂提供有关 TPSM64406及其 RCH/QFN-FCMOD 封装的其他热指标和信息吗?

具体来说、我需要 结至顶部的特征参数。

谢谢你。

此致、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我和系统工程师探讨这一点,并通过 EOB 星期一(2/26 PST )回到你。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M:

    这是可能的、但可能需要一些额外的时间(2-3周)。

    目前、您可以使用数据表应用部分的红外热感图像来估算热性能。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德-

    是否可以假设此器件上的结至顶部与使用 QFN-FCMOD  封装的系列中的其他器件接近

    在等待未来几周的特性评估期间、工厂是否可以向我指出具有类似结至顶性能的封装?

    仿真/预期的性能如何?  我意识到仿真值可能与实验室特征分析中的最终实验值有些不同-即使仿真值可能与最终值相差10-20%也足以进行我的初步调查。

    就短期而言、我想知道预期的结至顶性能是否与列出的结至板在~5C/W 或大幅(4-5)下降时类似?

    请告知。

    谢谢。

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M:

    我正在与内部团队核实其他热参数的位置。

    通常、这些参数按照 JEDEC 标准进行仿真、并发布在您之前提到的数据表中。

    我认为可能有一些筛选功能从现有数据表中获取了这些价值、因此我需要与团队一起进行研究。

    希望在本周第28天之前与您联系。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M:

    请对 TPSM64406器件使用以下热仿真参数

    此致、

    吉米