您好,
Q1、Qmax 更新规则10°C - 40°C 设置的基础是什么?
Q2、QMax 更新规则10°C - 40°C。 可修改的范围是什么?
Q3、Qmax 更新规则10°C -40°C、不太明白您的回复。 有没有具体示例或详细的公式来说明温度高于40°C 或低于10°C 时对 Qmax 的影响?
Q4、什么是 DOD 误差、会限制 QMax 更新?
#5:因为 DOD=f(OCV, T)。 该监测计使用电芯模型、该模型具有在一个温度下标准化的特性 OCV、并使用数学模型来计算 OCV (T)。 该模型是实际电芯行为的近似值、因此如果温度过高或过低、潜在的 DOD 误差对于 QMax 更新而言将变得不可接受。
Q5、根据您的回复、我们的理解是、在无法控制放电电流的应用中、由于无法保证它始终处于30秒内、因此放电电流在放电过程中必须始终超过123mA。
理解是否正确?
#2:每次电阻测量的电流必须高于 C/10。 如果电流低于 C/10,监测计将不符合*特定*电阻测量值的要求。 电流可能暂时低于 C/10、如果该时间足够短、无法与电阻测量值保持一致、则可能不会影响 Ra 更新。
#3:一旦 DOD 条件和瞬态时间条件允许,监测计每30s 测量一次电阻。
Q6、我们测量时放电电流基本上大约在100mA 附近、不能保证电阻测量值每30秒就满足一次123mA 要求。 但 Ra 表在放电期间更新了、其原因是什么? 除 C/10之外是否有任何其他因素可以导致 RA 更新?
电流数据,请查阅附录-->表[Q7]。
Q7、不满足 C/10但已更新 Ra 表、此时 Ra 表是否准确?
Q8、如果我们的设备在放电期间的最大电流约为50mA、是否可以将其修改为 C/25?
此修改对 FuelGaugeIC 有何影响?
电流数据,请查阅附录-->表[Q9]。
Q9、如果有保留容量,C=设计容量保留容量,这一理解是否正确? 即、350mA 储备容量、1230mA 设计容量、C/10=(1230-350)/10 = 88mA。
Q10、更新将 Qmax 设置为按电荷计算的37%的规则的基础是什么? 请通过公式或其他信息解释以下内容。