This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 Qmax 和 RA 更新规则的问题

Guru**** 2535530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326365/bq27426-questions-about-qmax-and-ra-update-rules

器件型号:BQ27426

您好,

Q1、Qmax 更新规则10°C - 40°C 设置的基础是什么?

Q2、QMax 更新规则10°C - 40°C。 可修改的范围是什么?

Q3、Qmax 更新规则10°C -40°C、不太明白您的回复。 有没有具体示例或详细的公式来说明温度高于40°C 或低于10°C 时对 Qmax 的影响?

Q4、什么是 DOD 误差、会限制 QMax 更新?

#5:因为 DOD=f(OCV, T)。 该监测计使用电芯模型、该模型具有在一个温度下标准化的特性 OCV、并使用数学模型来计算 OCV (T)。 该模型是实际电芯行为的近似值、因此如果温度过高或过低、潜在的 DOD 误差对于 QMax 更新而言将变得不可接受。

Q5、根据您的回复、我们的理解是、在无法控制放电电流的应用中、由于无法保证它始终处于30秒内、因此放电电流在放电过程中必须始终超过123mA。  
理解是否正确?

#2:每次电阻测量的电流必须高于 C/10。 如果电流低于 C/10,监测计将不符合*特定*电阻测量值的要求。 电流可能暂时低于 C/10、如果该时间足够短、无法与电阻测量值保持一致、则可能不会影响 Ra 更新。

#3:一旦 DOD 条件和瞬态时间条件允许,监测计每30s 测量一次电阻。

Q6、我们测量时放电电流基本上大约在100mA 附近、不能保证电阻测量值每30秒就满足一次123mA 要求。 但 Ra 表在放电期间更新了、其原因是什么? 除 C/10之外是否有任何其他因素可以导致 RA 更新?

电流数据,请查阅附录-->表[Q7]。

Q7、不满足 C/10但已更新 Ra 表、此时 Ra 表是否准确?

Q8、如果我们的设备在放电期间的最大电流约为50mA、是否可以将其修改为 C/25?
此修改对 FuelGaugeIC 有何影响?

电流数据,请查阅附录-->表[Q9]。

Q9、如果有保留容量,C=设计容量保留容量,这一理解是否正确? 即、350mA 储备容量、1230mA 设计容量、C/10=(1230-350)/10 = 88mA。

Q10、更新将 Qmax 设置为按电荷计算的37%的规则的基础是什么? 请通过公式或其他信息解释以下内容。

e2e.ti.com/.../2043.Current_5F00_Data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:基础是监测计用于作为温度函数对 OCV 进行建模的方法。

    A2:0deg.C、仅受最大有符号 int /10限制。

    A3:Qmax 依赖 DOD、DOD 是 OCV 测量和温度测量的函数。 该电量监测计对整个温度范围内的 OCV 建模。 此数学模型对于低于0°C 和高于40°C 的温度而言不够准确、无法准确地确定 DOD、因此电量监测计不包括此温度范围之外的 OCV 测量值。

    A4:DOD 误差是真实 DOD 和测量 DOD 之间的差异。

    A5:出于实际原因、在电量监测计测量 Ra 的放电期间、放电电流应超过 C/10。

    A6:没有。 如果电流小于 C/10、Ra 将不会更新。 这是硬性要求。

    A7:如果电流小于 C/10、Ra 表将不会更新。

    A8:可以修改为 C/25。 但该电量监测计的模拟前端和整数数学不支持 C/25的 Ra 更新、因此 TI 不支持这一点。

    A9:从容量预测中减去保留容量。 而不是从 Design Capacity 中减去它。 设计容量是基准容量。 监测结果不使用简单公式中的 Design Capacity、而是监测计对放电场景进行建模。 然后、它将从结果中减去 Reserve Capacity。

    A10:基础是由开发该算法的团队提供的经验数据。 37%的 DOD 变化被视为 QMax 更新的最小可接受限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    1、TRM 中 Design Capacity 的最小值为0。 如果电池的设计容量为500mA、则 C/10 = 50mA、它是否可以更新 Ra?
    与(Design Capacity = 1230mA、C/25= 49mA)有何区别?

    2、为了更新 RA、TI 算法支持的最小放电电流是多少?

    Longqing Hu 说:
    A8:可以修改为 C/25。 但电量监测计的模拟前端和整数数学不支持 C/25的 Ra 更新、因此 TI 不支持这种更新。[/引号]

    3、是否可以修改为 C/13?其含义是什么?

    4、是否可以修改为 C/15?其含义是什么?

    5、不太明白这句话,你能详细说明一下吗?

    Longqing Hu 说:
    A9:从容量预测中减去保留容量。 而不是从 Design Capacity 中减去它。 设计容量是基准容量。 监测结果不使用简单公式中的 Design Capacity、而是监测计对放电场景进行建模。 然后,它将从结果中减去"保留容量"。

    6、您能提供37%测试数据结论的信息或屏幕截图吗? 用途:我们可以修改参数"QM 通过的最小百分比 Chg "、以便了解确定 Qmax 准确性的步骤和标准。

    Longqing Hu 说:
    A10:基础是开发该算法的团队提供的经验数据。 37%的 DOD 更改被视为 Qmax 更新的最低可接受限值。[/报价]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:是的,如果电流高于 C/10,那么 Ra 可以更新。 在您的示例中、这不仅仅是绝对电流50mA 与49mA 的关系。 除了具有合理的电流(监测计使用1mA 分辨率和整数数学运算、因此如果绝对电流很小、这会限制精度)、500mA 与负载电压之间还必须存在显著的压降、这就是使 OCV 和负载电压之间存在差异的原因1230mA。 500mA CELL 的50mA 会产生比1230mA CELL 的50mA 更大的压降(后者不会产生足够的压降,因此测量仪无法测量 Ra )。

    #2:是 C/10。 不存在绝对限制。 对于较低的绝对电流、Ra 计算将变得不太准确。 您可以使用整数数学运算来计算特定情况下的误差(例如、如果您的真实电流为1.5mA、但监测计测量2mA (由于分辨率的原因)、您的真实压降为10mV、但监测计测量结果为9mV、 然后、您可以通过以下公式计算该误差:Rmeasured = 9mV / 2mA = 4500m Ω、Rtrue = 10mV / 1.5mA = 6667m Ω)。

    #3和4:是的,它可以。 请参阅答案2这将如何影响 Ra 计算。

    #5:剩余容量=模拟结果-保留容量。

    第6章:不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    我们的应用的放电电流不满足 C/10规则。 因此、我们需要修改放电电流 C/10的规则。

    1. C/10中的"C"代表什么? 配置中对应于"C"的值是什么?

    2、修改 C/10至 C/13、RA 有多大的误差?

    3、修改 C/10至 C/13、RA 中有多少错误会导致 FCC 中的错误?

    4、将 C/10修改为 C/15、RA 有多大的误差?

    5、将 C/10修改为 C/15、RA 中有多少错误会导致 FCC 中的错误?

    6.要修改 C/10,是否需要修改 FS 文件? 您能帮助提供 C/13和 C/15的两个 FS 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1: C 代表以[h]表示的 C 率。 它是一种将负载指定为容量的函数的方法。 C/10等于 DesignCapacity / 10[h]的电流(该电流会在10小时内累积到 Design Capacity)。

    #3-5:这取决于化学性质,不能用简单的公式来确定。 必须针对特定电池和化学分别对其进行分析。

    您正在尝试"修复"该算法的配置、其方式将会中断该算法、而不是使其正常运行。 因此、这些参数是私有的。 在电流小于 C/10的情况下、电量监测计无法可靠地测量 Ra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    由于我们的设备的最小放电电流为100mA、请为 C/13提供相应的 FS 文件。 谢谢!

    我们需要进行验证、以确认我们是否可以修改参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附有最低分辨率 Current C/13的配置文件: e2e.ti.com/.../0426_5F00_2_5F00_02_2D00_bq27426G1_5F00_C13.gm.fs