请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
您好!
请确认数据表 SLUSE81C 的表述错误:
- V_LSB_DIAG = 152.59 UV/LSB 应用于"所有硬件保护器 DAC"
第15页的。
仅当对电压保护器 DAC (OV_DAC、UV_DAC 和 VCBDONE_DAC)使用 VCELL 分辨率(190.73)时、才能获得正确的读数。
对于温度值来说、这并不重要、因为 DIAG 和 GPIO 的 LSB 是相同的。
此致
朱利安