This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:数据表中电池硬件保护器 DAC 的分辨率显然错误。

Guru**** 2603135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328498/bq79616-q1-resolution-for-cell-hw-protector-dacs-apparently-wrong-in-datasheet

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

请确认数据表 SLUSE81C 的表述错误:

  • V_LSB_DIAG = 152.59 UV/LSB 应用于"所有硬件保护器 DAC"

第15页的。

仅当对电压保护器 DAC (OV_DAC、UV_DAC 和 VCBDONE_DAC)使用 VCELL 分辨率(190.73)时、才能获得正确的读数。

对于温度值来说、这并不重要、因为 DIAG 和 GPIO 的 LSB 是相同的。

此致

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    在 BQ79616数据表中、可以看到 OV_DAC、UV_DAC 和 VCBDONE_DAC 使用190.73 UV/LSB。

    我认为152.59 uV/LSB 适用于 OT/UT DAC。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有哪个版本? 我缺少这一信息。 是否已在此期间纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、刚刚看到它不再受 NDA 限制、并且产品页面上有新版本的数据表。 到此结束。 我在 NDA 授予的文档中查找更新的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    很高兴您的问题得到解决。 如果可以、请点击"已解决"按钮、以便我们可以正确关闭该主题。

    谢谢。

       昆廷