This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:使用 CTMR 进行超时设置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326489/tps23521-timeout-setting-using-ctmr

器件型号:TPS23521

大家好!

我对 TPS23521的超时时间有疑问。
尽管 CTMR 设置为0.033uF、但超时时间在计算值和实际测量值之间有所不同。
计算值为超时时间= 4.95msec (根据下面的公式)

实际超时时间为16.4ms。

有什么可能的原因吗?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    请分享在您的电路板上捕获的过流性能。 请参阅以下关于故障计时器持续时间测量的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    感谢您的回复
    上升时间为超时时间、下降时间为冷却时间
    这种理解是否正确?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。