请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23521 大家好!
我对 TPS23521的超时时间有疑问。
尽管 CTMR 设置为0.033uF、但超时时间在计算值和实际测量值之间有所不同。
计算值为超时时间= 4.95msec (根据下面的公式)

实际超时时间为16.4ms。
有什么可能的原因吗?
此致、
石渡市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.