This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:瞬态模型损坏

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328697/ucc21520-q1-transient-model-is-damaged

器件型号:UCC21520-Q1

您好!

你好。

客户表示此瞬态模型已损坏、下载文件后发现无法使用。  

 

您能否帮助检查此文件是否正常、以及您能否提供有关使用模型的说明。

谢谢。

于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    有趣-最后、当我使用1500V 共模电压运行仿真时、输出似乎会中断;但是将其更改为1499V 可以解决问题。 0V、1000V、1400V、1499V、2000V 似乎都可以正常工作。  

    客户是否可以尝试此方法? 我下载了瞬态 PSpice 模型、打开了.opj 文件、更改了共模电压、然后运行了仿真。 我不知道为什么会这样,会咨询我的同事。  

    谢谢!  

    薇薇安