请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520-Q1 您好!
你好。
客户表示此瞬态模型已损坏、下载文件后发现无法使用。

您能否帮助检查此文件是否正常、以及您能否提供有关使用模型的说明。
谢谢。
于浩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
客户表示此瞬态模型已损坏、下载文件后发现无法使用。

您能否帮助检查此文件是否正常、以及您能否提供有关使用模型的说明。
谢谢。
于浩
尊敬的 Yuhao:
有趣-最后、当我使用1500V 共模电压运行仿真时、输出似乎会中断;但是将其更改为1499V 可以解决问题。 0V、1000V、1400V、1499V、2000V 似乎都可以正常工作。
客户是否可以尝试此方法? 我下载了瞬态 PSpice 模型、打开了.opj 文件、更改了共模电压、然后运行了仿真。 我不知道为什么会这样,会咨询我的同事。
谢谢!


薇薇安