This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:配置为降压转换器的输出纹波异常

Guru**** 2507185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326033/mc33063a-abnormal-output-ripple-configured-as-buck-converter

部件号:MC33063A

尊敬的团队:

和5V 的输出电压使用 MC33063时的情况。 当 MOSFET 导通时、CT 输出将出现非线性上升。 并且纹波也要高得多。 绿色通道为 SW,黄色波形为第3引脚上的 CT。

您对为什么会发生这种情况有任何评论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、输出电流为200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的联系。 您能否将该应用的原理图附加到该主题中?
    这将使我们更容易解释您看到的行为。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan、我附上的第三张图片是客户提供的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的反馈。 第三张图片看不到我。
    您是否可以重试或以其他方式附加?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在请尝试打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的上传、现在我可以看到原理图了。 下面您可以看到 推荐的 等效电路、您可以在 数据表的第9.2.3节中找到这些电路。

    我们现在将电路中使用的值与可根据数据表第9.2.3.2节中的公式计算出的值进行比较。
    请给我们一些时间来评估您的原理图。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    很抱歉耽误您的时间、关于原理图审阅、您的电感似乎很小、我计算出~250uH 为您的最小电感、我认为您的电感应该是220uH、而且您的电感器是否也会达到饱和状态? 您还能检查电感器的 Isat 吗? 我找不到您在其中使用的确切电感器。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙