请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 大家好、我最近使用 BQ79616设计了一个板。 我正在尝试给电路板加电、以便使用我们的固件对 BQ79616进行编程。 我将30V 电源连接到 PWR 和 GND、用作电芯16和电芯0。 我遇到的问题是 LDOIN <3V。 我怀疑这是因为 NPNB 引脚未完全为晶体管供电。 我还将测量那里的小电压。 我正在使用与开发板相同的 ZXTN4004K NPN 晶体管。 当我用 DEV 板尝试同样的设置时、我在 NPNB 和 LDOIN 上得到了合适的电压。 是否存在会阻止 NPNB 引脚开始为芯片其余部分供电的情况? 感谢您的帮助。