This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:NPNB 引脚不为 NPN 检测电阻供电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328660/bq79616-npnb-pin-is-not-powering-the-npn-trasistor

器件型号:BQ79616

大家好、我最近使用 BQ79616设计了一个板。 我正在尝试给电路板加电、以便使用我们的固件对 BQ79616进行编程。 我将30V 电源连接到 PWR 和 GND、用作电芯16和电芯0。 我遇到的问题是 LDOIN <3V。 我怀疑这是因为 NPNB 引脚未完全为晶体管供电。 我还将测量那里的小电压。 我正在使用与开发板相同的 ZXTN4004K NPN 晶体管。 当我用 DEV 板尝试同样的设置时、我在 NPNB 和 LDOIN 上得到了合适的电压。 是否存在会阻止 NPNB 引脚开始为芯片其余部分供电的情况? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julius:

    当 BAT 引脚电压高于9V 时、NPNB 引脚电压应高于4V。  测量  BAT 引脚电压以确认。  

    当 BAT 引脚高于9V 时、如果 NPNB 引脚电压低于4V、我认为器件已损坏。 比较开发板原理图、找出差异。