This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:3.8V 输出时的建议电感值

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327592/tps563231-recommended-inductance-value-at-3-8v-output

器件型号:TPS563231

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS563231、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

・我们计划使用3.6uH 电感来实现3.8V 输出。

如果3.6uH 不适用、请告诉我合适的值。
・μ V 输入电压:5V
・μ V 输出电压:3.8V
・μ A 输出电流:1.6Amax

数据表中列出的电感值
3.3V 输出(2.2uHmin/3.3uHtyp/4.7uHmax)
5V 输出(3.3uHmin/4.7uHtyp/4.7uHmax)。

由于3.8V 在该范围内、我们认为3.6μH 不是问题。

为了以防万一出现问题、

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    则可以为该应用使用3.6uH 电感器。

    请注意、 电感器的额定电流应高于3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的答复。

    我知道3.6uH 很好用。

    电流额定值(3A)是否包括电流限制事件?

    目前、电流限制值为3Amin/3.9Atyp/4.8Amax。

    是否有必要在考虑电流限制的情况下增大额定电流?

    或者、由于电流限制期间的导通时间非常短(最小导通时间为80ns?)、是否没有必要考虑?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    在 输出电流为1.6Amath 时、可以使用3A RMS 额定电感器、如果 电感器饱和电流额定值高于电流限制则情况会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市