Other Parts Discussed in Thread: TPS563231
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS563231、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
・我们计划使用3.6uH 电感来实现3.8V 输出。
如果3.6uH 不适用、请告诉我合适的值。
・μ V 输入电压:5V
・μ V 输出电压:3.8V
・μ A 输出电流:1.6Amax
数据表中列出的电感值
3.3V 输出(2.2uHmin/3.3uHtyp/4.7uHmax)
5V 输出(3.3uHmin/4.7uHtyp/4.7uHmax)。
由于3.8V 在该范围内、我们认为3.6μH 不是问题。
为了以防万一出现问题、
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市