This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:电路验证

Guru**** 2646685 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16415Q5, LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326351/lm25069-circuit-validation

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件:CSD16415Q5

大家好、

我们正在验证客户提供给我们的 LM25069PMM-2参考电路。

考虑的最大电压。

能否告诉我 FET 有问题吗?

我考虑以下几点。
FET 的额定功率小于40W、因此需要更改额定功率。
FET 的 SOA 裕度也很低、因此最好将其替换为具有更好 SOA 特性的元件。

设计信息
============================
FET:FDD8896

输入电压:12V±5%。

电流限值:最大值:10A。

功率限制:64W

温度:25℃ 至60℃。
============================
RS= 5mΩ

VPWR = 75KΩ Ω

CL=1000 μ F

计时器= 1 μ F
============================

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  请将功率限制为20W、将 CTIMER 设置为560nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复。
    另外、我们还考虑使用替代器件。

    是否可以使用以下器件?
    我认为不存在任何问题、因为 SOA 的特性很好。
    此外、您能否告诉我在进行更改时应采取的预防措施?

    CSD16415Q5
    PSMN1R5-30BLE

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循 LM25069数据表中的应用信息。 您也可以参考以下应用手册以了解更多详细信息。

    可靠的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)