Other Parts Discussed in Thread: CSD16415Q5, LM25069
主题中讨论的其他器件:CSD16415Q5、
大家好、
我们正在验证客户提供给我们的 LM25069PMM-2参考电路。
考虑的最大电压。
能否告诉我 FET 有问题吗?
我考虑以下几点。
FET 的额定功率小于40W、因此需要更改额定功率。
FET 的 SOA 裕度也很低、因此最好将其替换为具有更好 SOA 特性的元件。
设计信息
============================
FET:FDD8896
输入电压:12V±5%。
电流限值:最大值:10A。
功率限制:64W
温度:25℃ 至60℃。
============================
RS= 5mΩ
VPWR = 75KΩ Ω
CL=1000 μ F
计时器= 1 μ F
============================
此致、